Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
Vicor 祝贺高级首席电气工程师 Chris Swartz成为电气电子工程师协会 (IEEE) 高级会员。
Chris R. Swartz,SiP 与高级应用事业部高级首席工程师/经理
要入选这一职称,工程师必须在 IEEE 领域积极耕耘 10 年以上,取得“显著成就”并获得至少三位 IEEE 领导成员的专业认可。Vicor 产品开发副总裁 Robert Gendron 表示:“Chris 当之无愧获此殊荣。他是工程师中的典范,协助大量客户实现了极具挑战性的应用。多年来,他为 Vicor 的成功做出了无法估量的卓越贡献。”
在 IEEE 40 万会员中,只有 10% 荣获高级会员资格。Chris 在 Vicor 工作长达 15 年之久,主要为各种客户提供支持,提升了 Vicor 的工程领导力。
问:您选择从事电气工程职业的影响因素是什么?
Swartz:我决定选择从事工程设计,可能我父亲对我影响最大。他是 IBM 的一名工程师,似乎总是很受人尊重,从不抱怨工作。当我还是个孩子的时候,父亲每逢周末加班总会带我去计算机工厂。这非常棒,一点也没有工作的感觉。此外,他还有一套很酷的工具。一年级时,我是唯一一个能同时用十六进制和二进制进行数学运算的孩子。那是我一生中唯一觉得自己是个天才的时候!可惜好景不长……
问:最初是什么激励您加入 IEEE?
Swartz:我的一位导师建议我加入 IEEE。他说 IEEE 久负盛名,有利于我的发展。
问:荣获 IEEE 高级会员资格,对您来说有何意义?
Swartz:对我来说,高级会员身份说明我可能的确在工作中做了一些有价值的事。在申请过程中,我必须回顾我的职业生涯。事实上我一度从头到尾设计了 (16 款) 完整的产品,大概用了 11 年时间。
问:您做工程师多久了?您最大的动力是什么?
Swartz:我做工程师 38 年了。我最喜欢的就是解决问题。问题越有挑战性,我就越喜欢……别人的问题!如果是我的问题,那就意味着它们可能是我造成的。你获得报酬不是来制造问题的,而是为了预防或解决问题。
问:您在 Vicor 工作已将近 15 年。有没有一个让您感到最为自豪的项目、专业成就或个人成就?麻烦介绍一下。
Swartz:有很多,但其中最突出的是为一家印度公司的电动出租车设计 48 - 12V 汽车电池充电器。这是一项极具挑战性的设计,因为它必须在 65°C 的密封盒中正常工作。我用了一款我们的 ZVS 降压稳压器,达到了 97% 的效率。此外,我还设计了一款热管理定制散热器,运往印度后通过了全面的汽车认证和 EMI 检测。更有趣的是,它只是一块双面 PCB!这次经历非常难忘。我在印度遇到了很多优秀的工程师,我真的很喜欢去印度。多年来,Vicor 提供了很多这样的机会。
问:在您整个 38 年的职业生涯中,您取得了很多成就,经历的也不少。对于刚加入 Vicor 的新工程师而言,您有什么职业建议?
Swartz:对于任何职业,我的建议都是确保你热爱它。大多数人都得工作一段时间,如果你热爱自己的工作,就永远不会觉得是在工作。工程并不是我的工作,而是我的一部分。我可以非常自豪地说,我是一名工程师,而且我认为一直都会是。这是生活中一种非常美好的感觉。
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
利用极大望远镜进行深空探索
了解高密度电源模块如何帮助极大地球望远镜增强深空图像
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
电源驱动创新电子书:第 1 卷 —— 拯救生态环境
保护和维护环境的技术突破